Operator Library: Hardware Platform
对于 imaFlex 2 Dual 100、imaFlex CXP-12 Quad 和 imaFlex CXP-12 Penta 平台:
此算子提供从用户应用程序传输回采集卡的用户数据源,以便进行高级处理。DmaFromPC 算子不会解释传输的数据。相反,该算子以原始格式提供数据,每个值 8 位,具有 Parallelism 程度,这对应于 imaFlex 平台所使用的 PCIe 通道数量。
由 PC memory 中的 DMA 接收的所有数据都将源源不断地输入到 applet 的输出链接 O 中。DmaFromPC 算子仅支持一种输出格式:8 位无符号灰度(原始),Parallelism 为 64(imaFlex 2 Dual 100)/ 32(imaFlex CXP-12 Quad 和 imaFlex CXP-12 Penta),最大图像高度为 1。最大图像宽度必须能被 Parallelism 整除(imaFlex 2 Dual 100 为 64,imaFlex CXP-12 Quad 和 imaFlex CXP-12 Penta 为 32)。对于 imaFlex 2 Dual 100 平台,最大图像宽度为 2^31-64 = 2 147 483 584 像素(字节)。对于 imaFlex CXP-12 Quad 和 imaFlex CXP-12 Penta 平台,最大图像宽度为 2^31-32 = 2 147 483 616 像素(字节)。
最大图像宽度可由用户配置。输出链接的设置以及最大图像宽度必须大于或等于原始帧大小。否则,算子会向 VisualApplets 中注入图像,从而违反链接 Property。根据应用程序算法,此图像可能会在处理过程中导致问题。
DmaFromPC 算子需要一个类型为 DmaFromHostPort 的 VisualApplets 资源。请在资源对话框中为算子设置资源索引。查看 'Allocation of Device Resources' 了解更多信息。
| 适用于以下硬件平台 |
|---|
| imaFlex 2 Dual 100 |
| imaFlex CXP-12 Penta |
| imaFlex CXP-12 Quad |
资源
对于所有 imaFlex 平台,该算子使用类型为 DmaFromHostPort 的资源,其范围为 [0 : 0],即整个设计中只能使用一个 DmaFromPC 算子。
如果您从 菜单打开 对话框,则可以查看 FPGA 设备资源。设备资源是只读的:
| Property | 值 |
|---|---|
| Operator Type | M |
| Output Links | imaFlex 2 Dual 100 的 O,图像数据输出 imaFlex CXP-12 Quad 和 imaFlex CXP-12 Penta 的 O,图像数据输出 |
| Link Parameter | imaFlex 2 Dual 100 的输出链接 O | imaFlex CXP-12 Quad 和 imaFlex CXP-12 Penta 的输出链接 O |
|---|---|---|
| Bit Width | 8 | 8 |
| Arithmetic | {unsigned} | {unsigned} |
| Parallelism | 64 | 32 |
| Kernel Columns | 1 | 1 |
| Kernel Rows | 1 | 1 |
| Img Protocol | {VALT_IMAGE2D} | {VALT_IMAGE2D} |
| Color Format | GRAY | GRAY |
| Color Flavor | NONE | NONE |
| Max. Img Width | 2 147 483 584 | 2 147 483 616 |
| Max. Img Height | 1 | 1 |
以下示例展示了 DmaFromPC 算子的使用:
-
示例 - 展示了 imaFlex 平台的协处理器功能。以计算 Median Filter 为例。
-
示例 - 展示了 imaFlex 平台的协处理器功能。以计算大滤波器内核为例。


上一页